Boîte à outils
Utilisez la
Boîte à outils
pour ajouter des éléments de programme à l'éditeur de programmation.La
Boîte à outils
contient les éléments associés au langage de schémas à relais, au langage de diagramme de bloc de fonctions ou au langage de texte structuré.Dans la
Boîte à outils
:- UtilisezRechercherou sélectionnez une catégorie dans la liste pour filtrer les éléments de programme.
- Passez la souris sur un élément pour afficher son nom, sa description et son image.
- Faites glisser la bordure qui sépare le volet de catégorie et le volet de liste pour redimensionner les volets.
Pour | Procéder comme suit |
|---|---|
Épingler ou détacher la Boîte à outils | Effectuez l'une des opérations suivantes :
|
Réduire la Boîte à outils et ne laisser qu’un onglet | Sélectionnez , puis sélectionnez Réduire . |
Afficher le contenu de la Boîte à outils | Sélectionnez , puis sélectionnez Développer . |
Masquer la Boîte à outils | Sélectionnez , puis sélectionnez Fermer . |
Fournir une réponse
.
, puis sélectionnez