Boîte à outils de texte structuré
Utilisez la
Boîte à outils
de texte structuré (ST) pour ajouter des éléments de programme au diagramme ST.La
Boîte à outils
est affichée par défaut. Si elle est masquée, effectuez l'une des opérations suivantes :- Dans la barre de volets, sélectionnez
. - À partir du menuAffichage, sélectionnezBoîte à outils.
Boîte à outils ST

Élément | Description |
|---|---|
![]() | Ajoute l’instruction IF-THEN-ELSEIF-ELSE-END_IF de l’extrait de code à l’éditeur. |
![]() | Ajoute l’extrait de code Instruction CASE à l’éditeur. |
![]() | Ajoute l’extrait de code Instruction FOR à l’éditeur. |
![]() | Ajoute l’extrait de code Instruction WHILE à l’éditeur. |
![]() | Ajoute l’extrait de code Instruction REPEAT à l’éditeur. |
![]() | Affiche les catégories des éléments de programme. Sélectionner une catégorie filtre les éléments de programme affichés. |
![]() | Affiche les éléments de programme de la catégorie sélectionnée. |
![]() | Contient le nom d’élément saisi pour une recherche rapide. À mesure de votre saisie, les éléments qui contiennent le texte de recherche apparaissent dans la Boîte à outils . |
Fournir une réponse