Instructions de chaîne ASCII
Utilisez les instructions de chaîne ASCII pour modifier une séquence de symboles choisis à partir d'un jeu ou d'un alphabet, afin de modifier l'état de sortie. pour une lecture correcte des chaînes d'entrée contenant des caractères spéciaux, les caractères de la chaîne d'entrée après le programme contenant l'instance de bloc fonctionnel sont en ligne.
Instruction | Description |
|---|---|
Renvoie le code ASCII des caractères d'une chaîne. Caractère -> code ASCII. | |
Renvoie une chaîne d'un caractère pour un code ASCII. Code ASCII -> caractère. | |
Supprime des caractères dans une chaîne. | |
Localise et communique la position de sous-chaînes au sein de chaînes. | |
Insère des sous-chaînes à des positions définies par l'utilisateur dans des chaînes. | |
Extrait les caractères de la partie gauche d'une chaîne. | |
Extrait les caractères de la partie centrale d'une chaîne. | |
Calcule la longueur d'une chaîne. | |
Remplace les parties d'une chaîne par de nouveaux jeux de caractères. | |
Extrait les caractères de la partie droite d'une chaîne. |
Fournir une réponse