MLEN (longueur de la chaîne)
L'instruction MLEN calcule la longueur d'une chaîne.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.MLEN

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
S'applique aux programmes de schémas à relais. |
IN | Entrée | STRING | Chaîne, quelle qu'elle soit. |
MLEN | Sortie | DINT | Nombre de caractères dans la chaîne IN. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples MLEN
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MLEN

Exemple de schéma à relais MLEN

Exemple de texte structuré MLEN

(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
Résultats

Fournir une réponse