INSERT (insérer une chaîne)
L’instruction INSERT insère des sous-chaînes à des positions définies par l'utilisateur dans des chaînes.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.INSERT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
S'applique aux programmes de schémas à relais. |
IN | Entrée | STRING | Chaîne initiale. |
Str | Entrée | STRING | Chaîne à insérer. |
Pos | Entrée | DINT | La position d'insertion se fait avant la position (la première position valide est 1). |
INSERT | Sortie | STRING | Chaîne modifiée. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples INSERT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions INSERT

Exemple de schéma à relais INSERT

Exemple de texte structuré INSERT

(* ST Equivalence: *) MyName := INSERT ('Mr JONES', 'Frank ', 4); (* MyName is 'Mr Frank JONES' *)
Résultats

Fournir une réponse