ASCII

L'instructions ASCII renvoie le code ASCII des caractères des chaînes.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ASCII
ASCII
Paramètres ASCII
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Activation de l'instruction.
  • TRUE : Affiche le code ASCII des caractères.
  • FALSE : Aucune opération d'affichage.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
STRING
Chaîne non vide, quelle qu'elle soit.
Pos
Entrée
DINT
Position du caractère sélectionné dans l'ensemble [1.. lon] (lon étant la longueur de la chaîne IN).
ASCII
Sortie
DINT
Code ASCII du caractère sélectionné (dans l'ensemble [0 .. 255]) ; renvoie 0 si Pos est à l'extérieur de la chaîne.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples ASCII

Exemple de diagramme de bloc de fonctions ASCII
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ASCII
Exemple de schéma à relais ASCII
Exemple de schéma à relais ASCII
Exemple de texte structuré ASCII
Exemple de texte structuré ASCII
(* ST Equivalence: *) FirstChr := ASCII (message, 1); (* FirstChr is the ASCII code of the first character of the string *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal