LEFT (extrait la partie gauche d'une chaîne)
L’instruction LEFT extrait les caractères de la partie gauche d'une chaîne.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LEFT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
S'applique aux programmes de schémas à relais. |
IN | Entrée | STRING | Chaîne non vide, quelle qu'elle soit. |
NbC | Entrée | DINT | Nombre de caractères à extraire. Ce nombre ne peut pas être supérieur à la longueur de la chaîne IN. |
LEFT | Sortie | STRING | Partie gauche de la chaîne IN (sa longueur = NbC). Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples LEFT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LEFT

Exemple de schéma à relais LEFT

Exemple de texte structuré LEFT

(* ST Equivalence: *) complete_string := RIGHT ('12345678', 4), LEFT ('12345678', 4), 5; (* complete_string is '56781234' the value issued from RIGHT call is '5678' the value issued from LEFT call is '1234'*)
Résultats

Fournir une réponse