CHAR (code ASCII pour un caractère de chaîne)
L'instruction CHAR renvoie une chaîne d'un caractère pour un code ASCII. Code ASCII -> caractère.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.CHAR

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Code | Entrée | DINT | Code ASCII dans l'ensemble vers [0 .. 255]. |
CHAR | Sortie | STRING | Chaîne d'un caractère. Le code ASCII du caractère est fourni dans le code d'entrée. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples CHAR
Exemple de diagramme de bloc de fonctions CHAR

Exemple de schéma à relais CHAR

Exemple de texte structuré CHAR

(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
Résultats

Fournir une réponse