Instructions de configuration d'axe
Utilisez les instructions de configuration d'axe pour programmer et concevoir le mouvement d'un axe spécifique.
CONSEIL:
- Les blocs de fonction administratifs prennent en charge le mouvement PTO et le mouvement de retour codeur d'axe.
- Les instructions du contrôle des mouvements qui prennent en charge un axe FBAxis sont : MC_ReadActualPosition et MC_ReadActualVelocity.
Instruction | Description |
|---|---|
Renvoie la valeur d'un paramètre de type BOOL spécifique à un fournisseur. | |
Renvoie la valeur d'un paramètre de type REAL spécifique à un fournisseur. | |
Modifie la valeur d'un paramètre de type BOOL spécifique à un fournisseur. | |
Modifie la valeur d'un paramètre de type REAL spécifique à un fournisseur. |
Fournir une réponse