MC_ReadParameter (contrôle des mouvements, lecture d'un paramètre)

L'instruction MC_ReadParameter renvoie la valeur d'un paramètre spécifique d'un fournisseur pour un type de données REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E qui prennent en charge le contrôle des mouvements.
MC_ReadParameter
Paramètres MC_ReadParameter
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécute le calcul MC_ReadParameter actuel.
  • FALSE : La sortie Valeur est réinitialisée sur 0.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
AxisIn
Entrée
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
Utilisez le Type de données AXIS_REF pour définir AxisIn.
Pour FB_Axis (axe retour codeur), utilisez le Type de données FB_AXIS_REF pour définir AxisIn.
Enable
Entrée
BOOL
  • TRUE : Obtient la valeur du numéro de paramètre en continu.
  • FALSE : La sortie Valeur est réinitialisée sur 0.
ParameterNumber
Entrée
DINT
Identification du paramètre.
Les définitions de numéros des paramètres sont déterminées dans les numéros des paramètres de bloc de fonctions du contrôle des mouvements.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
Axis
Sortie
AXIS_REF
Dans les programmes de schémas à relais, la sortie de l'axe est en lecture seule.
Valid
Sortie
BOOL
  • TRUE : Les sorties valides sont disponibles.
  • FALSE : Les sorties valides ne sont pas disponibles.
Busy
Sortie
BOOL
  • TRUE : Le bloc de fonctions est actif et de nouvelles valeurs de sortie sont attendues.
  • FALSE : Le bloc de fonctions est en attente.
Error
Sortie
BOOL
Indique une erreur.
  • TRUE : Une erreur a été détectée.
  • FALSE : Aucune erreur.
ErrorID
Sortie
UINT
Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les Identifiants des erreurs propres aux blocs fonctionnels de contrôle du mouvement.
Value
Sortie
REAL
Valeur du paramètre spécifié dans le type de donnée, comme indiqué par le fournisseur.

Exemples MC_ReadParameter

Exemple de diagramme de bloc de fonctions MC_ReadParameter
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MC_ReadParameter
Exemple de langage à relais MC_ReadParameter
Exemple de schéma à relais MC_ReadParameter
Exemple de texte structuré MC_ReadParameter
Exemple de texte structuré MC_ReadParameter
Résultats
Résultats
Surveillance de l’axe
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal