Instructions d'interruption
Utilisez les instructions d'interruption par l'utilisateur pour signaler au processeur qu'un événement doit être pris en compte. Généralement, le signal d'interruption sert lors des situations à haute priorité, exigeant une interruption du code que le processeur est en train d'exécuter.
Fonction | Description |
|---|---|
Démarre le temporisateur de l’interruption utilisateur temporisée (STI) sélectionnée à partir du programme de contrôle plutôt qu'automatiquement. | |
Efface le bit de perte de l'interruption par l'utilisateur sélectionnée. | |
Désactive une interruption par l'utilisateur spécifique. | |
Active une entrée utilisateur spécifique. | |
Vide ou supprime une entrée utilisateur en attente. |
Fournir une réponse