UID (désactiver l'interruption)

L'instruction UID désactive une ou plusieurs interruptions utilisateur spécifiques.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
UID
UID
Paramètres UID
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation de l'instruction.
  • TRUE : Démarre l'opération de désactivation.
  • FALSE : N'exécute pas la fonction.
IRQType
Entrée
UDINT
Utilise les mots STI définis.
  • IRQ_EII0
  • IRQ_EII1
  • IRQ_EII2
  • IRQ_EII3
  • IRQ_EII4
  • IRQ_EII5
  • IRQ_EII6
  • IRQ_EII7
  • IRQ_HSC0
  • IRQ_HSC1
  • IRQ_HSC2
  • IRQ_HSC3
  • IRQ_HSC4
  • IRQ_HSC5
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
  • IRQ_UFR
  • IRQ_UPM0
  • IRQ_UPM1
  • IRQ_UPM2
  • IRQ_UPM3
  • IRQ_UPM4
UID
Sortie
BOOL
Statut de la ligne (identique au paramètre Enable).

Exemples UID

Exemple de diagramme de bloc de fonctions UID
Exemple de diagramme de bloc de fonctions UID
Exemple de schéma à relais UID
Exemple de schéma à relais UID
Exemple de schéma à relais UID
Exemple de schéma à relais UID
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UID(TESTENABLE, 2) ;
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal