UIC (effacer le bit de perte d'interruption)

L'instruction UIC efface le bit de perte de l'interruption par l'utilisateur sélectionnée.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
UIC
UIC
Paramètres UIC
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation de l'instruction.
  • TRUE : Démarre l'opération d’effacement de bit.
  • FALSE : N'exécute pas la fonction.
IRQType
Entrée
UDINT
Utilise les mots STI définis.
  • IRQ_EII0
  • IRQ_EII1
  • IRQ_EII2
  • IRQ_EII3
  • IRQ_EII4
  • IRQ_EII5
  • IRQ_EII6
  • IRQ_EII7
  • IRQ_HSC0
  • IRQ_HSC1
  • IRQ_HSC2
  • IRQ_HSC3
  • IRQ_HSC4
  • IRQ_HSC5
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
  • IRQ_UFR
  • IRQ_UPM0
  • IRQ_UPM1
  • IRQ_UPM2
  • IRQ_UPM3
  • IRQ_UPM4
UIC
Sortie
BOOL
Statut de la ligne (identique au paramètre Enable).

Exemples UIC

Exemple de diagramme de bloc de fonctions UIC
Exemple de diagramme de bloc de fonctions UIC
Exemple de schéma à relais UIC
Exemple de schéma à relais UIC
Exemple de texte structuré UIC
Exemple de texte structuré UIC
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal