Exemple : Création d’un programme HSC

Cet exemple explique comment créer un programme de HSC, utilisant un encodeur en quadrature et disposant d'une fonction d'interrupteur de fin de course programmable (Programmable Limit Switch, PLS).

Encodeur en quadrature utilisé dans l'exemple

L'exemple de programme HSC utilise un bloc de fonctions HSC et un compteur en quadrature avec entrées de phase A et B. L'encodeur en quadrature détermine le sens de rotation et la position des équipements rotatifs, par exemple un tour. Le compteur bidirectionnel compte la rotation de l'encodeur en quadrature.
L'encodeur en quadrature suivant est connecté aux entrées 0 et 1. Le sens de décompte est déterminé par l'angle de phase entre A et B :
  • Si A est devant B, le compteur augmente.
  • Si B est devant A, le compteur baisse.
Exemple de codeur en quadrature
Exemple de codeur en quadrature

Créer un programme HSC

Effectuez les tâches suivantes pour créer, construire et tester le programme HSC, puis ajoutez une fonction PLS (Commutateur limite programmable).
Procédure de création d’un programme HSC
Étape
Tâche
1
2
3
4
5
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal