Affectation de valeurs aux variables et construction du programme

Après avoir saisi une valeur pour chaque variable de compteur haute vitesse (HSC), observez les étapes suivantes pour affecter les variables au bloc de fonctions et assembler le programme.
Pour affecter des valeurs et assembler le programme
  1. Affectez des variables à chaque élément du bloc de fonctions HSC selon le tableau suivant.
    Variables HSC
    Paramètre
    Nom de la valeur
    HscCmd
    MyCommand
    HscAppData
    MyAppData
    HscStsInfo
    MyInfo
    PlsData
    MyPLS
    Sts
    MyStatus
    Affecter des variables au HSC
  2. Dans l'
    Organisateur de projet
    , développez
    Configurations d’E/S
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit sur
    Intégré
    , puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  4. Sur la page de configuration des E/S intégrées, sélectionnez le nœud
    Configuration
    .
  5. Sélectionnez les filtres d’entrée de l’encodeur selon l’image suivante :
    configuration E/S intégrées
  6. Vérifiez que l'encodeur est connecté au contrôleur.
  7. Démarrez le contrôleur et connectez-le à votre ordinateur.
  8. Assemblez le programme, puis téléchargez-le sur le contrôleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal