Affectation de valeurs aux variables HSC
Après avoir ajouté des variables, observez les étapes suivantes pour ajouter des valeurs à ces variables à l'aide de la colonne
Valeur initiale
du sélecteur de variables. Un programme standard utilise généralement une routine pour affecter une valeur aux variables.Pour affecter des valeurs aux variables HSC
- Ouvrez la grille des variables locales.
- Entrez les valeurs initiales pour les variables MyAppData selon le tableau suivant.Valeurs initialesNom de variableType de donnéesValeur initialeMyAppData.PlsEnableBOOLFauxMyAppData.HscIDUINT0MyAppData.HscModeUINT6MyAppData.AccumulatorDINTLaisser videMyAppData.HPSettingDINT40MyAppData.LPSettingDINT-40MyAppData.OFSettingDINT50MyAppData.UFSettingDINT-50MyAppData.OutputMaskUDINT3MyAppData.HPOutputUDINT1MyAppData.LPOutputUDINT2
Pour plus d’informations sur les valeurs, reportez-vous à Type de données HSCAPP et Valeurs HSCCmd.
Fournir une réponse