HSC

L’instruction HSC applique les valeurs hautes prédéfinies, les valeurs basses prédéfinies et les valeurs de source de sortie au compteur haute vitesse.
Détails de l'opération :
  • L'interrupteur de fin de course programmable (PLS) est activé en définissant le paramètre HSCAppData.PLSEnable sur True.
  • Le paramètre PLSPosition est réinitialisé après qu'un cycle complet est terminé et que la valeur de HSCSTS.HP est atteinte.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
HSC
HSC
Paramètres HSC
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
Nous recommandons de ne pas utiliser le paramètre EN avec le bloc de fonctions HSC, car l'incrémentation du temporisateur se poursuit lorsqu'EN est défini sur « FAUX ».
Enable
Entrée
BOOL
Activer le bloc d'instruction.
  • TRUE : exécution de l'opération HSC spécifiée dans les paramètres de commande HSC.
  • FALSE : aucune commande HSC n'est émise.
HscCmd
Entrée
USINT
Émet des commandes vers le HSC.
HSCAppData
Entrée
Configuration de l'application HSC, généralement nécessaire une seule fois.
HSCStsInfo
Entrée
État HSC dynamique, mis à jour de façon continue lors du décompte HSC.
PlsData
Entrée
Structure des données de l’Interrupteur de fin de course programmable (PLS)
Sts
Sortie
UINT
État d'exécution HSC.
Codes de statut HSC :
  • 0x00 : aucune action n'est réalisée (non activée).
  • 0x01 : exécution HSC réussie.
  • 0x02 : commande HSC non valide.
  • 0x03 : ID HSC hors plage.
  • 0x04 : erreur de configuration HSC.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples HSC

Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSC
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSC
Exemple de schéma à relais HSC
Exemple de schéma à relais HSC
Exemple de texte structuré HSC
Exemple de texte structuré HSC
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal