Création d'une logique à relais et ajout de variables
Créez une logique à relais et ajoutez des variables locales dans la ligne. Cet exemple de programme est basé sur un contrôleur 2080-L50E-24QVB. Le HSC est pris en charge dans tous les contrôleurs
Micro850
L50E.Conditions préalables
- Créez un projet de contrôleurMicro800et ajoutez un contrôleur prenant en charge HSC.
- Le contrôleur est hors ligne.
Pour créer une schéma à relais et ajouter des variables
- Dans l’Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit surProgrammes, puis sélectionnezNouveau programme.
- DansNouveau programme, saisissez le nom du programme, vérifiez que le type estSchéma à relais, puis sélectionnezCréer.
- Ouvrez le programme de l'une des manières suivantes :
- Double-cliquez sur le programme.
- Sélectionnez le programme, puis sélectionnez la toucheEntrée.
- Ajoutez un contact normalement ouvert à la première ligne du schéma à relais de l’une des manières suivantes :
- Dans laBoîte à outils, dansRechercher, saisissezXIC, puis faites-le glisser jusqu’à la première ligne de l’éditeur de programmation.
- Dans laBoîte à outils, double-cliquez surXICpour l’ajouter à la première ligne du schéma à relais.
- Affectez une variable au contact normalement ouvert.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’instructionXIC, puis sélectionnezSélectionner une variable.
- Dans le sélecteur de variables, sélectionnez l’onglet de navigation<controller-name>, puis double-cliquez surVariables globales.
- Dans le sélecteur de variables globales, sélectionnez_IO_EM_DI_05, puis sélectionnezSélectionner.
- Ajoutez une instruction HSC de l’une des manières suivantes :
- Dans laBoîte à outils, dansRechercher, saisissezHSC, puis faites-le glisser vers la droite de l’instruction XIC dans l’éditeur de programmation.
- Dans laBoîte à outils, double-cliquez surHSC, puis faites glisser l’instruction HSC ajoutée vers la droite de l’instruction XIC dans l’éditeur de programmation.
- Dans l'Organisateur de projets, sous le programme que vous avez créé, double-cliquez surVariables locales.
- Dans la grille des variables locales, ajoutez les variables suivantes :Variables localesNom de variableType de donnéesMyCommandUSINTMyAppDataHSCAPPMyInfoHSCSTSMyPLSPLSMyStatusUINTLa grille des variables locales doit ressembler à l'image suivante :

Fournir une réponse