Test du programme et exécution du compteur haute vitesse

Après avoir téléchargé le programme HSC sur le contrôleur, vous pouvez le tester puis exécuter le compteur haute vitesse.
Pour tester le programme et exécuter le compteur haute vitesse
  1. Connectez-vous au contrôleur
    Micro800
    .
  2. Dans l’
    Organisateur de projets
    , développez
    Programmes
    .
  3. Développez votre programme HSC, puis double-cliquez sur
    Variables locales
    .
    Vous pouvez consulter les valeurs des deux sorties HSC : STS (MyStatus) et HSCSTS (MyInfo).
  4. Ouvrez la grille des variables globales de l'une des manières suivantes :
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , double-cliquez sur
      Variables globales
      .
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , sélectionnez
      Variables globales
      , puis appuyez sur la touche
      Entrée
      .
  5. Sur la ligne
    _IO_EM_DI_05
    , cochez les cases
    Verrouiller
    et
    Valeur
    pour forcer l’entrée sur la position Activée.
  6. Pour afficher les résultats, ouvrez la grille des variables locales de l'une des manières suivantes :
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , développez le programme HSC, puis double-cliquez sur
      Variables locales
      .
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , développez le programme HSC, sélectionnez
      Variables locales
      , puis appuyez sur la touche
      Entrée
      .
  7. Développez
    MyAppData
    et
    MyInfo
    .
  8. Activez l'encodeur pour afficher le comptage croissant/décroissant du compteur. Par exemple, si l'encodeur est accouplé à un arbre de moteur, mettez en marche le moteur pour déclencher le décompte HSC.
  9. Vérifiez que la
    Valeur
    de la variable MyStatus est définie sur 1, ce qui indique que le HSC est en fonctionnement.
  10. Consultez la valeur de compteur dans MyInfo.Accumulator.
Dans cet exemple, une fois que MyInfo.Accumulator atteint une valeur haute prédéfinie de 40, la sortie 0 s'active, ainsi que l'indicateur HPReached. Si MyInfo.Accumulator atteint une valeur prédéfinie basse de -40, la sortie 1 s'active, ainsi que l'indicateur LPReached.
Résultat du programme HSC
Résultat du programme HSC
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal