Instructions de fichier/décalage
Utilisez les instructions de fichier/décalage pour modifier l’emplacement des données.
Instruction | Description |
|---|---|
Déplace un bit dans un élément du tableau vers la gauche. | |
Déplace un bit dans un élément du tableau vers la droite. | |
Charge des données 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits dans un tableau créé par l'utilisateur appelé une pile FIFO. | |
Décharge des données 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits depuis un tableau créé par l'utilisateur appelé une pile FIFO. Les données sont déchargées dans le même ordre que lors du chargement grâce à une instruction FFL. | |
Charge des données 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits dans un tableau créé par l'utilisateur appelé une pile LIFO. | |
Décharge des données 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits depuis un tableau créé par l'utilisateur appelé une pile LIFO. Les données sont déchargées dans le même ordre que lors du chargement grâce à une instruction LFL. | |
Pour des entiers 32 bits, fait pivoter les bits d'entiers vers la gauche. | |
Pour des entiers 32 bits, fait pivoter les bits d'entiers vers la gauche. | |
Pour des entiers 32 bits, déplace les entiers vers la gauche et place 0 dans le bit de poids faible. | |
Pour des entiers 32 bits, déplace les entiers vers la droite et place 0 dans le bit de poids fort. | |
Gère une pile de valeurs entières. |
Fournir une réponse