Présentation du LCD distant

Le LCD distant 2080 est un appareil externe que vous pouvez associer aux contrôleurs suivants à l'aide d'un port série intégré :
  • Contrôleurs
    Micro820
     L20E
  • Contrôleurs
    Micro850
     L50E
  • Contrôleurs
    Micro870
     L70E
Utilisez la page de configuration LCD distant et les blocs de fonctions LCD_REM, KEY-READ-REM et LCD_BKLT_REM pour configurer et programmer le LCD distant.
Pour plus d’informations sur le LCD distant 2080 et les instructions de câblage, reportez-vous au Manuel d’utilisation des contrôleurs programmables Micro820 (publication 2080-UM005).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal