LCD_REM (LCD à distance)
L'instruction LCD_REM affiche les messages définis par l'utilisateur pour le LCD distant.
Détails de l'opération : Pour les Line1 à Line8, la longueur maximale de chaîne est de 24 caractères.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LCD_REM

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Active le bloc d'instruction. TRUE : Le LCD distant bascule sur l'écran défini par l'utilisateur à partir de l'écran d'état des E/S. FALSE : Le LCD distant revient à l'écran d'état des E/S. |
Font | Entrée | UDINT | Taille de la police du message de démarrage :
La taille du LCD à distance est de 192 x 64 pixels. Lorsque la taille de la police pour le message de démarrage est petite, le LCD distant affiche :
Lorsque la taille de la police pour le message de démarrage est grande ou très grande, le LCD distant :
|
Line1 | Entrée | String | Chaîne à afficher sur la ligne 1 du module LCD. Pour les Line1 à Line8, la longueur maximale de chaîne est de 24 caractères. |
Line2 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 2 du module LCD. |
Line3 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 3 du module LCD. |
Line4 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 4 du module LCD. |
Line5 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 5 du module LCD. |
Line6 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 6 du module LCD. |
Line7 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 7 du module LCD. |
Line8 | Entrée | String | Chaîne affichée sur la ligne 8 du module LCD. |
LCD_REM | Sortie | BOOL | Activation du bloc de fonctions.
|
Sts | Sortie | UINT | Statut de l'opération LCD distant. Codes d'état LCD_REM :
Peut se produire lorsque :
|
Exemples LCD_REM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LCD_REM

Exemple de schéma à relais LCD_REM

Exemple de texte structuré LCD_REM

Fournir une réponse