Instructions LCD

Utilisez les instructions LCD pour lire ou écrire des données sur ou depuis un module, en utilisant les signaux envoyés à un appareil physiquement connecté à un contrôleur logique programmable.
Instructions LCD
Instruction
Description
Affiche une chaîne ou un nombre sur un écran LCD.
Micro810
LC10 uniquement.
Lit l'état des touches sur le module LCD à distance facultatif lorsque l'affichage utilisateur est actif.
Micro820
L20E uniquement.
Définit les paramètres de rétro-éclairage du LCD à distance dans un programme utilisateur.
Affiche les messages définis par l'utilisateur pour le LCD distant.
Lit l'état des touches sur le module LCD facultatif lorsque l'affichage utilisateur est actif.
Micro810
LC10 uniquement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal