KEY_READ (lit des touches sur LCD)
L'instruction KEY_READ lit l'état des touches sur le module LCD facultatif lorsque l'affichage utilisateur est actif.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique au contrôleur
Micro810
LC10.KEY_READ

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Active le bloc d'instruction.
|
CKYL | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche ÉCHAP pendant plus de 2 secondes. |
EKYL | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche OK pendant plus de 2 secondes. |
CKY | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche ÉCHAP. |
EKY | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche OK. |
UKY | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche HAUT. |
DKY | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche BAS. |
LKY | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche Gauche. |
RKY | Sortie | BOOL | TRUE : appui sur la touche Droite. |
Exemples KEY_READ
Exemple de diagramme de bloc de fonctions KEY_READ

Exemple de schéma à relais KEY_READ

Exemple de texte structuré KEY_READ

(* ST Equivalence: *) KEY_READ_1(KEYENABLE) ; KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ;
Fournir une réponse