Sélectionner les variables du LCD distant à surveiller

Utilisez l'affichage
Variables LCD
pour sélectionner les variables à surveiller à l'aide du LCD distant.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est hors ligne.
  • Téléchargez le projet et les valeurs de projet sur le contrôleur.
Pour sélectionner les variables LCD à surveiller
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    LCD distant
    .
  3. Sur la page de configuration
    LCD distant
    , sélectionnez
    Variables LCD
    .
  4. Dans
    Variables LCD
    , cochez la case
    Écran LCD
    des variables à surveiller.
  5. Vérifiez que
    Communication
    n’est pas défini sur
    Pas d'accès
    pour les variables que vous souhaitez surveiller.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal