Page de configuration LCD à distance

La page de configuration
LCD distant
est disponible pour les contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E. Utilisez la page pour effectuer les actions suivantes :
  • Ouvrez l'affichage
    Variables LCD
    pour sélectionner les variables à surveiller à l'aide du module LCD.
  • Ouvrez la page de configuration
    Port série
    pour afficher et configurer les paramètres du port série.
  • Activer la lecture des touches.
  • Spécifier les paramètres du rétroéclairage du LCD.
  • Spécifiez un message et les paramètres d’affichage des messages pour le LCD.
Paramètres de la page de configuration du module LCD distant
Paramètre
Description
Configuration du port série pour un LCD distant
Permet de basculer entre les paramètres du port série et les paramètres Common Industrial Protocol par défaut pour le LCD distant.
  • Cochez la case pour écraser les paramètres du port série avec les paramètres du LCD distant, ce entraînera l'état en lecture seule de la page de configuration du port série.
  • Décochez la case pour utiliser les paramètres du port série que vous avez configurés sur la page de configuration
    Port série
    .
Les paramètres du LCD distant sont utilisés par défaut.
État
Indique l’état du LCD distant
Connecté
ou
Déconnecté
.
  • Connecté
     : Le contrôleur est en ligne et le LCD à distance est détecté.
  • Déconnecté
     : Le contrôleur est hors ligne ou le LCD à distance n'est pas détecté.
Variables LCD
Ouvre l’affichage
Variables LCD
disponible lorsque le contrôleur est hors ligne.
L’écran LCD distant prend en charge jusqu’à 400 variables. Dépasser cette limite entraînera des problèmes d’assemblage.
Paramètres du matériel
Activer la lecture des touches
Active ou désactive la lecture des touches du LCD distant. Il est activé par défaut.
Mode de rétroéclairage
Indique le comportement du rétroéclairage du LCD distant. Les options sont les suivantes :
  • Toujours désactivé
  • Intervalle
  • Toujours activé
Intervalle
est la sélection par défaut.
Temps
Indique la durée du rétro-éclairage lorsque le
Mode de rétroéclairage
est défini sur
Intervalle
. La valeur est comprise entre 10 et 120 secondes. La valeur par défaut est 30.
Contraste
Indique le contraste du rétroéclairage du LCD. La valeur est comprise entre 0 et 100 pour cent. La valeur par défaut est 50 pour cent.
Message de démarrage
Temps d'affichage
Indique la durée de l'affichage du message de démarrage sur le LCD.
La valeur est comprise entre 1 et 30 secondes. La valeur par défaut est 3 secondes.
Taille de police
Indique la taille de la police du message de démarrage sur le LCD. Les options sont les suivantes :
  • Petite (8x8 pixels)
  • Grande (8x16 pixels)
  • Très grande (16x16 pixels)
Grande (8x16 pixels)
est la sélection par défaut.
Taille maximale
Affiche la longueur maximale du message de démarrage en fonction de la
Taille de police
sélectionnée.
La valeur est en lecture seule.
Message
Indique le message de démarrage du LCD distant.
Le message de démarrage par défaut est
2080-REMLCD.
L’alphabet anglais offre un résultat de prévisualisation optimal.
Aperçu
Affiche le message de démarrage comme sur le LCD.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal