Supprimer l'écrasement du LCD à distance pour les paramètres du port série
Par défaut, les paramètres LCD distants remplacent les paramètres Common Industrial Protocol configurés sur la page de configuration
Port série
pour les contrôleurs Micro820
L20E qui prennent en charge les LCD distants.Décochez la case
Configurer le port série pour le LCD distant
afin de supprimer l’écrasement du LCD à distance pour les paramètres du port série.Pour supprimer l'écrasement du LCD à distance pour les paramètres du port série
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezLCD distant.
- Sur la page de configurationLCD distant, décochez la caseConfiguration du port série pour un LCD distant.
- Sélectionnez le lienPort sériepour ouvrir la page de configurationPort série, puis configurez les paramètres du port série selon vos besoins.
Fournir une réponse