Page de configuration du port Ethernet
La page de configuration
Ethernet
est disponible pour les contrôleursMicro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E. Utilisez la page pour effectuer les actions suivantes :- Afficher et configurer les paramètres de port et d’adresse IP pour IPv4 ou IPv6 (pour les contrôleursMicro850L50E etMicro870L70E uniquement).
- Récupérer automatiquement les adresses IP via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou configurer manuellement les paramètres IP, puis les télécharger dans le contrôleur lorsque celui-ci est en modeProgramme.
- Ouvrir l’affichage Diagnostics de la communication.
- Synchroniser les paramètres dans le contrôleur avec lesParamètres du protocole Internetde votre projet à l’aide du lienTélécharger vers le contrôleurouTransférer depuis le contrôleur.
- Cocher et décocher la caseDétecter les adresses IPv4/IPv6 en doubleafin d'activer et désactiver la détection des adresses IP en double.
- Activer ou désactiver la détection d’adresses IP en double pour IPv4 ou IPv6 (pour les contrôleursMicro850L50E etMicro870L70E uniquement).
- Configurer les paramètres des ports, tels que le mode et la vitesse.Si vous modifiez les paramètresVitesseetMode Duplexet que vous téléchargez ensuite ces modifications dans le contrôleur,FactoryTalk Design Workbenchdéconnecte le contrôleur après le téléchargement. Cela se produit uniquement en cas d'utilisation d'une connexion Ethernet, et non d'une connexion USB.
- Activer ou désactiver le serveurModbus TCP.
Paramètre | Description |
|---|---|
Diagnostiquer | Ouvre l’affichage Diagnostics de la communication. L'option Diagnostiquer est disponible lorsque le contrôleur est en ligne. |
Paramètres du port | |
État du port | Active ou désactive le port Ethernet. La désactivation du port empêche à la fois la transmission et la réception de données. Les options sont les suivantes :
Le port Ethernet est désactivé par défaut. |
Négocier automatiquement la vitesse et le mode duplex | Détermine si le contrôleur négociera automatiquement la vitesse et le mode duplex du port.
La fonction d’auto-négociation est activée par défaut avec une vitesse par défaut de 10 Mbits/s. |
Paramètres du protocole Internet (IP) | |
Configurer IPv4 | Active ou désactive IPv4. FactoryTalk Design Workbench permet d'utiliser IPv4 pour télécharger ou transférer des projets et des configurations de contrôleur.Les options sont les suivantes :
IPv4 est activé par défaut. |
Récupérer automatiquement l'adresse IP à l'aide de DHCP | Active ou désactive le serveur DHCP pour récupérer les adresses IP automatiquement. Les options sont les suivantes :
Il est activé par défaut. |
Configurer l'adresse et les paramètres IP | Active la saisie manuelle pour l’adresse IPv4, Masque de sous-réseau et Adresse de la passerelle. Les options sont les suivantes :
L'option est désactivée par défaut. |
Adresse IP | Identifie l'adresse IP du contrôleur sur un réseau Ethernet/IP. Les plages incorrectes pour les adresses IP IPv4 statiques sont :
Lorsque vous configurez manuellement l’adresse IP, la zone affiche l’une des options suivantes :
|
Masque de sous-réseau | Décompose l'adresse IP saisie en une adresse réseau et une adresse hôte.
Si le masque de sous-réseau n’est pas correct, vous ne pouvez pas assembler le programme correctement. |
Adresse de la passerelle | Indique l’adresse réseau de la passerelle qui connecte des réseaux physiques individuels en un système de réseaux.
|
Détecter les adresses IP en double | Active ou désactive la détection d'adresse IP en double. Les options sont les suivantes :
Il est activé par défaut. |
Configurer IPv6 (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Active ou désactive IPv6. Lorsque l'option est cochée, les paramètres IPv6 sont configurables.
Les options sont les suivantes :
Par défaut, IPv6 est désactivé. IPv4 ou IPv6 doit être activé. |
Récupérer automatiquement l’adresse IPv6 (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Active la récupération automatique des adresses réseau IPv6 via DHCP. Disponible lorsque IPv6 est activé. Les options sont les suivantes :
L'option est désactivée par défaut. |
Configurer l’adresse et les paramètres IPv6 (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Active les entrées pour Adresse IPv6 , Longueur du préfixe de sous-réseau et Adresse de la passerelle.Disponible lorsque IPv6 est activé. Les options sont les suivantes :
L'option est désactivée par défaut. |
Adresse IPv6 (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Identifie l'adresse IPv6 du contrôleur sur un réseau EtherNet. L’adresse IPv6 a une longueur de 128 bits et est représentée par huit groupes de quatre chiffres hexadécimaux, séparés par deux points. Par exemple, 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. Les adresses IPv6 suivantes sont susceptibles d’être définies sur le contrôleur Micro800 :
|
Longueur du préfixe de sous-réseau (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Spécifie la taille de la portion réseau de l’adresse IPv6. La plage de longueurs de préfixes de sous-réseau accepte des valeurs entre 0 et 128. Par exemple, une adresse IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 avec un préfixe de sous-réseau d'une longueur de 64 signifie que les 64 premiers bits (2001:0db8:85a3:0000) identifient la partie réseau et que les 64 bits restants identifient la partie hôte. Lorsque vous configurez les paramètres de réseau manuellement, entrez Adresse IPv6 , puis cliquez sur la zone Longueur du préfixe de sous-réseau pour remplir automatiquement la valeur. Sinon, la Longueur du préfixe de sous-réseau reste vide. |
Adresse de la passerelle (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Une passerelle relie des réseaux physiques individuels à un système de réseaux. Lorsque vous configurez les paramètres du réseau manuellement, entrez Adresse de la passerelle IPv6 . |
Détecter les adresses IPv6 en double (pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E uniquement) | Active et désactive la détection d'adresses IPv6 en double. Options Détecter une adresse IP en double :
Il est activé par défaut. |
Ethernet/IP | |
Temporisation d'inactivité | Indique la période de temps d'inactivité en secondes. La valeur est comprise entre 60 et 3 600. La valeur par défaut est 120. |
Modbus TCP | |
État du serveur | Active ou désactive le serveur Modbus TCP. Par défaut, le serveur Modbus TCP est désactivé. |
Ethernet - DNP3 sur IP (disponible pour les contrôleurs 2080-L70E-24QBBN et 2080-L70E-24QWBN) | |
DNP3 sur IP | Active ou désactive DNP3 sur Ethernet et configure les paramètres Ethernet pour DNP3 lorsque cette option est activée. Le service DNP3 sur Ethernet sera activé après un redémarrage. |
Adresse de station esclave | Indique l’adresse du contrôleur sur le réseau DNP3. Chaque appareil sur le réseau doit correspondre à une adresse unique. L’adresse de nœud est comprise entre 0 et 65 519. |
Activer la validation de l'adresse maître | Détermine à partir de quelle adresse de nœud le contrôleur accepte les requêtes client.
L’adresse de nœud est comprise entre 0 et 65 519. |
Activer l'auto-adressage | Autorise ou interdit l’acceptation et le traitement de tous les paquets contenant l’adresse de destination 65532 (FFFCh). Ceci fournit un mécanisme pour qu’un client découvre l’adresse configurée du contrôleur lors d'une connexion point à point. Dans un environnement en réseau, cette case doit toujours être décochée. |
Adresse de station maître | Indique l’adresse de nœud à partir de laquelle le contrôleur accepte les demandes lorsque l’option Activer la validation de l’adresse maître est sélectionnée.L’adresse de nœud est comprise entre 0 et 65 519. Le nœud maître 0 est disponible par défaut. |
Activer le contrôle d'accès pour l'adresse IP maître | Détermine les adresses IP à partir desquelles le contrôleur accepte les requêtes client DNP3.
Le nombre maximal d’adresses IP client pour le contrôle d’accès est 5. |
Type de point de terminaison | Sélectionne le type de point de terminaison parmi les options suivantes :
|
Numéro de port local (UDP) | Indique le numéro de port UDP du contrôleur que le client DNP3 utilise pour les diffusions UDP. Fonctionne avec tous les types de points de terminaison. Le numéro de port est compris entre 0 et 65535. La valeur par défaut est 20000. |
Numéro de port local (TCP) | Indique le numéro de port TCP du contrôleur auquel le client DNP3 se connecte. Fonctionne avec les points de terminaison En écoute ou Double .Le numéro de port est compris entre 0 et 65535. La valeur par défaut est 20000. |
Numéro de port UDP maître (non sollicité) | Indique le numéro de port UDP du client DNP3 vers lequel le contrôleur envoie les réponses non sollicitées. Fonctionne avec les points de terminaison Datagramme uniquement .Le numéro de port est compris entre 0 et 65535. |
Numéro de port UDP maître (init. non sollicitée) | Indique le numéro de port UDP du client DNP3 vers lequel le contrôleur envoie sa réponse indéfinie (null) non sollicitée avec le bit RESTART IIN défini après un redémarrage. Fonctionne avec les points de terminaison Datagramme uniquement lorsque l’option Envoyer une réponse indéfinie (null) initiale non sollicitée au redémarrage est sélectionnée dans l’onglet Esclave DNP3 .Le numéro de port est compris entre 0 et 65535. |
Numéro de port TCP maître (non sollicité) | Indique le numéro de port TCP du client DNP3 vers lequel le contrôleur se connecte pour une réponse non sollicitée. Fonctionne avec les points de terminaison Double lorsque le client DNP3 n’a pas déjà une connexion TCP ouverte avec le contrôleur.Le numéro de port est compris entre 0 et 65535. La valeur par défaut est 20000. |
Intervalle keepalive | Indique l’intervalle de temps, en secondes, pour le mécanisme keep-alive TCP. Si le client DNP3 n’envoie aucune communication sur une connexion TCP ouverte au cours de ce délai de temporisation, le contrôleur initie une demande d’état de la couche de liaison de données DNP3. Si aucune réponse n’est reçue pendant la période de confirmation de 10 secondes par défaut, le contrôleur met fin à la connexion TCP. Fonctionne avec les points de terminaison En écoute ou Double .La valeur est comprise entre 1 et 65 535. La valeur par défaut est 10. |
Fournir une réponse