Adresse de la passerelle

Une passerelle relie des réseaux physiques individuels à un système de réseaux. Lorsqu'un nœud communique avec un nœud d'un autre réseau, une passerelle transfère les données d'un réseau à l'autre.

IPv4

La figure suivante illustre la connexion de la passerelle G avec le réseau 1 et le réseau 2.
Exemple de passerelle
Exemple de passerelle
Lorsque l'hôte B, ayant pour adresse IP 128.2.0.1, communique avec l'hôte C, il détermine (grâce à l'adresse IP de C) que C est sur le même réseau. Dans un environnement Ethernet, B convertit ensuite l'adresse IP de C en adresse MAC (Media Access Control) via ARP (Address Resolution Protocol) et communique ainsi directement avec C.
Lorsque B communique avec A, il détermine (grâce à l’adresse IP de A) que A est sur un autre réseau (car les ID réseau sont différents). Pour transmettre des données à A, B doit connaître l'adresse IP de la passerelle reliant les deux réseaux. Dans cet exemple, l'adresse IP de la passerelle sur le réseau 2 est 128.2.0.3.
La passerelle G a deux adresses IP : 128.1.0.2 sur le réseau 1 et 128.2.0.3 sur le réseau 2. La première adresse doit être utilisée par les hôtes du réseau 1 et la seconde par les hôtes du réseau 2. Pour être utilisable, la passerelle d'un hôte doit être appelée en utilisant un ID réseau correspondant au sien.

IPv6

Exemple de passerelle
Exemple de passerelle
Lorsque l'hôte B, ayant pour adresse IP fd00:2::1, communique avec l'hôte C, il sait (grâce à l'adresse IP de C) que C est sur le même réseau. Dans un environnement Ethernet, B convertit ensuite l'adresse IP de C en adresse MAC (via NDP) et communique ainsi directement avec C.
Lorsque l'hôte B communique avec l'hôte A, il sait (grâce à l'adresse IP de A) que A est sur un autre réseau (les ID réseau sont différents). Pour transmettre des données à A, B doit connaître l'adresse IP de la passerelle reliant les deux réseaux. Dans cet exemple, l'adresse IP de la passerelle sur le réseau 2 est fd00:2::3.
La passerelle a deux adresses IP (fd00:1::2 and fd00:2::3). La première doit être utilisée par les hôtes sur le réseau 1 et la deuxième doit être utilisée par les hôtes sur le réseau 2. Pour être utilisable, la passerelle d'un hôte doit être appelée en utilisant un ID réseau correspondant au sien.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal