Longueur du préfixe de sous-réseau
Avec IPv6, les sous-réseaux sont configurés via la longueur du préfixe. L'adressage de sous-réseau est une extension du schéma d'adresse IP qui permet à un site d'utiliser un ID réseau unique pour plusieurs réseaux physiques. Le routage en dehors du site se poursuit en divisant l'adresse IP en un ID réseau et un ID hôte via la longueur du préfixe. Dans un site, la longueur du préfixe de sous-réseau est utilisé pour diviser l'adresse IP en une portion d'ID réseau personnalisée et une portion d'ID hôte.
Prenons l'exemple du réseau 2 avec un préfixe /48 et ajoutons un autre réseau physique. Sélectionner une longueur du préfixe de sous-réseau /50 permet d’avoir plusieurs réseaux physiques :
/50 prefix length: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::/50
Deux bits ont été utilisés pour étendre l'ID du réseau. Chaque combinaison unique de bits dans la partie de l’adresse spécifie un réseau physique différent. La nouvelle configuration est :
Longueur du préfixe de sous-réseau

Un deuxième réseau avec des hôtes D et E a été ajouté. La passerelle G2 relie le réseau 2.1 au réseau 2.2. Les hôtes D et E utiliseront la passerelle G2 pour communiquer avec des hôtes, pas sur le réseau 2.2. Les hôtes B et C utiliseront la passerelle G pour communiquer avec des hôtes, pas sur le réseau 2.1. Lorsque B est en communication avec D, G (la passerelle configurée pour B) va router les données de B à D en passant par G2.
Fournir une réponse