Masque de sous-réseau
L’adressage de sous-réseau étend le schéma d’adresses IP et permet à un site d’utiliser un ID de réseau unique pour plusieurs réseaux physiques.
Le routage en dehors du site se poursuit en divisant l'adresse IP en un ID réseau et un ID hôte selon la classe. Dans le site, le masque de sous-réseau divise l’adresse IP en une portion d’ID de réseau personnalisée et une portion d’ID hôte. Par exemple, vous pouvez ajouter un autre réseau physique lorsque vous utilisez le réseau 2 de classe B. La sélection du masque de sous-réseau suivant ajoutera deux bits d'ID de réseau supplémentaires et par conséquent quatre réseaux physiques :
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Dans l’exemple, deux bits d'ID hôte de classe B sont utilisés pour étendre l'ID de réseau. Chaque combinaison unique de bits constituant l'ID hôte où les bits de masque de sous-réseau correspondent à 1 spécifie un réseau physique différent, comme l'illustre la figure suivante.
Exemple de masque de sous-réseau

Un deuxième réseau avec des hôtes D et E est ajouté. La passerelle G2 relie le réseau 2.1 au réseau 2.2, par lequel D et E peuvent communiquer avec des hôtes ne se trouvant pas sur le réseau 2.2. B et C utilisent la passerelle G pour communiquer avec des hôtes, pas sur le réseau 2.1. Lorsque B est en communication avec D, G (la passerelle configurée pour B) va router les données de B à D en passant par G2.
Fournir une réponse