Détection et suppression d'une adresse IP en double

Utilisez la page de configuration Ethernet pour configurer les paramètres du protocole Internet dans le projet
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEIL:
  • Une adresse IP peut être dupliquée lorsqu’elle est renseignée manuellement. Pour éviter les adresses IP en double, utilisez DHCP pour obtenir l'adresse IP automatiquement.
  • Lorsqu’une adresse IP en double est détectée, le contrôleur interrompt toutes les communications Ethernet.
  • Cochez la case
    Détecter les adresses IP en double
    pour activer ou désactiver la détection des adresses IP en double.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Pour détecter et effacer une adresse IP en double
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Ethernet
    .
  3. Sur la page de configuration
    Ethernet
    , effectuez l’une des opérations suivantes pour effacer l’erreur d’adresse en double :
    • Si vous utilisez IPv4
      • Sélectionnez
        Récupérer automatiquement l'adresse IP à l'aide de DHCP
        , ou
      • Sélectionnez
        Configurer l'adresse et les paramètres IP
        et entrez une autre adresse IP.
    • Si vous utilisez IPv6
      • Sélectionnez
        Récupérer automatiquement l’adresse IPv6 via DHCP
        , ou
      • Sélectionnez
        Configurer l’adresse et les paramètres IPv6
        et entrez une autre adresse IP.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal