Ouvrir le sélecteur de variables à partir des pages de configuration des contrôleurs

Ouvrez le sélecteur de variables pour parcourir des variables de portées différentes et les ajouter aux configurations
Micro800
suivantes :
  • Adressage Modbus
  • Adressage MicroLogix
  • Adressage DNP3
  • Journal de données
  • Recette
Par défaut, ouvrir le sélecteur de variables à partir de la page de configuration d’un contrôleur
Micro800
affiche les variables globales du projet.
Pour ouvrir le sélecteur de variables à partir des pages de configuration des contrôleurs
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le nœud du contrôleur.
  2. Dans l’arborescence du contrôleur, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Adressage Modbus
    • Adressage MicroLogix
    • Adressage DNP3
    • Journal de données
    • Recette
  3. (Facultatif) Si vous avez sélectionné
    Journal de données
    ou
    Recette
    à l’étape 2, ajoutez un ou plusieurs jeux de données ou recettes.
  4. Sur la page de configuration, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la ligne vide, double-cliquez sur
      Sélectionner une variable
      .
    • Dans la ligne vide, sélectionnez le bouton Parcourir.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal