Créer un projet

Utilisez la page d’
Accueil
ou le menu
Fichier
pour créer un projet. Lors de la création d’un projet, une structure de répertoires est générée et le projet est enregistré dans le dossier Documents.
Les conventions de dénomination des projets sont les suivantes :
  • Le nom du projet peut contenir jusqu’à 40 caractères.
  • Le nom du projet ne doit contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement.
  • Le nom du projet ne peut pas se terminer par un trait de soulignement ou contenir des traits de soulignement consécutifs.
  • Le nom du projet ne peut pas être un noms réservés de Windows ou du Disk Operating System, par ex. « nul », « aux », « con », « com1 » et « lpt1 », ne peuvent pas être attribués aux projets.
Conditions préalables
  • Fermez tous les projets ouverts.
Pour créer un projet
  1. Ouvrez un
    Nouveau projet
    en procédant comme suit :
    • Sur la page d’
      Accueil
      , sélectionnez
      Nouveau projet
      .
    • Dans la barre de menu, sélectionnez
      Fichier
      Nouveau projet
      .
  2. Dans
    Nouveau projet
    , entrez le nom du projet, puis sélectionnez
    Créer
    .
    CONSEIL: Comme
    Ajouter l'appareil à sa création
    est coché par défaut,
    Ajouter un appareil
    s’ouvre après la création du projet. Si vous ne souhaitez pas ajouter d’appareil lors de la création du projet, décochez
    Ajouter l'appareil à sa création
    .
  3. (Facultatif) Ajoutez un appareil au projet :
    1. Dans
      Ajouter un appareil
      , sélectionnez un contrôleur.
    2. (Facultatif) Dans
      Sélection
      , saisissez le nom de l’appareil, sélectionnez la version de l’appareil, affichez les informations sur le cycle de vie du produit de l’appareil, puis sélectionnez
      Ajouter
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal