Información general de
FactoryTalk® Optix™

FactoryTalk® Optix™
es una plataforma de visualización que acelera la entrega de valores con tecnologías modernas, diseños innovadores e implementaciones modulares. La plataforma está diseñada para ayudar a mejorar su proceso, eficiencia y resultados, en una herramienta de fácil acceso. Acceda a nuevos niveles de colaboración, escalabilidad e interoperabilidad para lograr su visión de HMI. Los nuevos flujos de trabajo habilitados para SaaS permiten a su equipo colaborar en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante el seguimiento de cambios y el control de versiones incorporados que realizan un seguimiento automático de quién hizo qué y cuándo. Con
FactoryTalk® Optix™
usted puede:
  • Desarrollar y probar proyectos HMI sin estar atado a un hardware de visualización específico
  • Diseñar los gráficos de su HMI para una audiencia global
  • Permitir que los equipos implementen proyectos en una estación, tableta o pantalla móvil mediante una simple selección
  • Crear una aplicación una vez e implementarla en cualquier dispositivo
  • Implementar proyectos en una configuración distribuida
  • Lograr un carácter abierto e interoperabilidad al admitir la comunicación de máquina a máquina y la comunicación de máquina a nube utilizando OPC UA en el núcleo de la plataforma.
FactoryTalk® Optix™
consta de componentes de software diferentes que se ejecutan en distintas partes del sistema de automatización:
Para acceder y utilizar los componentes
FactoryTalk® Optix™
, debe:
  • Tener una cuenta myRockwell. Para crear su cuenta
    Rockwell Automation®
    , registre el correo electrónico de su empresa en myRockwellAutomation.
  • Tener acceso a
    FactoryTalk® Hub™
    .
    IMPORTANTE:
    Una organización
    FactoryTalk® Hub™
    es un conjunto de cuentas de usuario, aplicaciones y recursos asociados que se administran conjuntamente. Normalmente, se crea una organización de
    FactoryTalk® Hub™
    para una empresa y los usuarios de la empresa pueden unirse a ella. Todos los derechos que están activados para una empresa se asignan a la organización.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal