FactoryTalk® Optix Studio™

FactoryTalk® Optix Studio™
proporciona a los diseñadores una flexibilidad ilimitada para:
  • Diseñar y probar proyectos de HMI directamente desde un explorador web a través de la nube o, si lo prefiere, utilizar un software de diseño instalable en el escritorio.
  • Crear y modificar proyectos de forma dinámica en tiempo de ejecución.
  • Modificar las aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un repositorio de código integrado basado en la nube y gestión de versiones para realizar un seguimiento de los cambios y saber quién hizo qué y cuándo.
  • Utilizar flujos de trabajo basados en asistentes para administrar usuarios y grupos, controladores de comunicaciones, registro de datos y recetas.
  • Iniciar proyectos fácilmente con plantillas modernas para navegación, inicio de sesión, alarmas y notificaciones.
  • Crear proyectos mediante el uso de bibliotecas predefinidas y un conjunto completo de objetos gráficos, incluidos objetos estándar del sector y bibliotecas estándar de
    Rockwell Automation®
    , que se organizan con carpetas de bibliotecas lógicas. Encontrar y filtrar objetos rápidamente con las herramientas de búsqueda de bibliotecas.
  • Crear, guardar y reutilizar objetos individuales o proyectos completos en bibliotecas definidas por el usuario, con la flexibilidad de almacenar sus bibliotecas de manera local o en un almacenamiento basado en la nube. La colaboración multiusuario habilita los estándares de gestión de bibliotecas entre los ingenieros de planta, los OEMs y los integradores.
Para obtener más información, consulte Interfaz de usuario de FactoryTalk Optix Studio.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal