Interfaz de usuario de FactoryTalk® Optix Studio™
FactoryTalk® Optix Studio™
FactoryTalk® Optix™
Design Environment
Sección de interfaz | Descripción |
|---|---|
A | Barra de herramientas principal |
B | El panel de proyecto muestra el modelo de información del proyecto para mostrar y establecer la estructura de los nodos. Los nodos se pueden organizar según las lógicas principales o secundarias |
C | Paneles de tipos con detalles sobre:
|
D | El panel de registro muestra mensajes que están relacionados con el funcionamiento del software |
E | Ruta del objeto que se está editando en el editor |
F | Barra de herramientas específica del tipo de objeto que se está editando |
G | Editor de objetos para establecer objetos de interfaz o para configurar otros tipos de objetos específicos (como los importadores de etiquetas y las recetas) |
H | El panel de propiedades muestra las propiedades del nodo seleccionado en el Proyecto o en el editor de objetos |
I | Panel de eventos para suscribir métodos a eventos que se pueden generar |
Entregue su opinión