Opciones de
FactoryTalk® Optix Studio™

FactoryTalk® Optix Studio™
está disponible en dos opciones, Standard y Pro.
  • FactoryTalk® Optix Studio™
    Standard es un editor de diseño instalado localmente que le permite crear e implementar aplicaciones desde su dispositivo. Standard está disponible sin coste alguno y proporciona herramientas de edición para diseñar HMI sin necesidad de activación ni derechos.
  • FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro es un editor basado en la nube que se puede ejecutar en un explorador web o como una aplicación instalada localmente.
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro requiere una suscripción, basada en un derecho de usuario.
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro proporciona soporte técnico y funciones que requieren una conexión en la nube, como la integración de un repositorio de código basado en la nube, control de versiones alojado en la nube, implementación remota (requiere
    FactoryTalk® Remote Access™
    ), y colaboración multiusuario.
    IMPORTANTE:
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro requiere un derecho que debe asignar a una organización. A continuación, los derechos de
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro se asignan a los usuarios de la organización. Consulte Derecho de FactoryTalk Optix Studio.
Table 1 explica las capacidades de cada versión.
Opciones Standard y Pro de
FactoryTalk® Optix Studio™
Característica
Standard
Pro
Instalar
FactoryTalk® Optix Studio™
en su portátil o PC
Yes
Yes
Crear, guardar e implementar aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
usando la versión de escritorio del entorno de
FactoryTalk® Optix Studio™
Yes
Yes
Crear, guardar e implementar aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
en su portátil o PC usando el entorno basado en web de
FactoryTalk® Optix Studio™
—
Yes
Guardar aplicaciones y bibliotecas de
FactoryTalk® Optix™
en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones
—
Yes
Permitir varios usuarios simultáneos; junto con el control de versiones, esta función permite que varios usuarios colaboren en un proyecto simultáneamente mientras gestionan posibles conflictos
—
Yes
Implementar aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
en dispositivos remotos desde la nube
—
Yes
Conectarse a los dispositivos remotos y monitorizarlos desde la nube
—
Yes
FactoryTalk® Optix Studio™
le permite crear su aplicación combinando su proyecto con el Runtime adecuado. La elección de Runtime depende del dispositivo de destino (consulte Dispositivos de destino), por ejemplo, x86 o ARM, y del sistema operativo,
Windows®
o Linux. Consulte Calculadora de Tamaño de Runtime (Runtime Sizing).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal