Calculadora de Tamaño de Runtime (Runtime Sizing)
La Calculadora de Tamaño de Runtime (Runtime Sizing) le permite introducir los detalles de su proyecto y recomienda el paquete de tokens de funciones que necesita (consulte Tabla 1).
Para determinar el paquete de Runtime que necesita para la aplicación, utilice la calculadora de Tamaño de Runtime (Runtime Sizing) en la página
FactoryTalk® Optix™
en FactoryTalk®
Hub™
.- SeleccioneFactoryTalk® Optix™en la lista de aplicaciones disponibles.

- Seleccione Tamaño de Runtime (Runtime Sizing) en la barra de navegación superior.

- Siga las instrucciones del asistente para seleccionar las funciones que necesita su aplicación.
Después de completar el asistente, se le proporcionará el tamaño de paquete necesario y el número de catálogo de software asociado para la compra a través del Portal de Comercio. Algunos dispositivos de destino de Rockwell Automation incluyen el derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime (consulte Tabla 1).Entregue su opinión