Derechos de Runtime
Un derecho de Runtime le permite acceder y ejecutar la aplicación
FactoryTalk® Optix™
en un entorno Microsoft®
Windows®
o Linux. Puede seleccionar el derecho de Runtime que se ajuste a los requisitos específicos de la aplicación. Los derechos de Runtime se venden en paquetes que incluyen Tokens de funciones. A las diferentes funciones de Runtime se les asigna un valor de token de función, de modo que cualquier conjunto de funciones se puede utilizar en una aplicación. Las funciones de la aplicación y el total de tokens de funciones utilizados definen el tamaño de derecho de Runtime requerido. Para obtener más información sobre la configuración del tamaño de la aplicación, consulte Calculadora de Tamaño de Runtime (Runtime Sizing) y Ejemplo de derechos de Runtime.Entregue su opinión