Derecho de
FactoryTalk® Optix Studio™

En esta sección se explica el proceso de compra, asignación y activación de un derecho de
FactoryTalk® Optix Studio™
. Sin un derecho Pro,
FactoryTalk® Optix Studio™
funciona como Standard.
  1. Una vez que haya adquirido y recibido su derecho de
    FactoryTalk® Optix™
    , Asignar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro a su organización.
    IMPORTANTE: Todos los derechos deben asignarse a una organización.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal