Activar un derecho de FactoryTalk Optix
Studio Pro

Antes de usar
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro, deberá activar el derecho que se le ha asignado.
  1. Acceda a la página de destino de
    FactoryTalk® Optix™
    .
  2. Seleccione la ficha
    Derechos (Entitlements)
    .
  3. Seleccione
    Mis derechos (My Entitlement)
    para ver los derechos disponibles en la organización a la que pertenece.
    CONSEJO: Si aún no tiene un derecho de
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro, aparece un mensaje que indica que reúne las condiciones para obtener uno.
  4. Seleccione
    Activar derecho (Activate Entitlement)
    para asignar el derecho a su inicio de sesión.
    CONSEJO: Solo puede activar un derecho de
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro para su propia cuenta. Ningún usuario puede activar un derecho para otro usuario.
    Aparece un mensaje donde se confirma que la activación del derecho se ha realizado correctamente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal