Aplicación
FactoryTalk® Optix™

La aplicación
FactoryTalk® Optix™
es la aplicación HMI o IoT que se desarrolla y compila en
FactoryTalk® Optix Studio™
.
La aplicación
FactoryTalk® Optix™
consta de dos componentes principales:
  • Proyecto: Representa el diseño y la configuración de la aplicación
  • Tiempo de ejecución: entorno de tiempo de ejecución en el que se ejecuta su aplicación
Componentes del paquete
La aplicación
FactoryTalk® Optix™
es autónoma y puede ejecutarse durante 2 horas con todas las funciones en el equipo de destino. Para ejecutar la aplicación
FactoryTalk® Optix™
en producción, se requiereFactoryTalk Optix Runtime Tools.

Tamaño de la aplicación

Los tokens de características funcionan como una unidad de moneda y se acumulan a medida que se configuran más características en una aplicación. Cada función tiene un valor de token; algunas funciones son gratuitas con un valor de token de cero. Puede actualizar su derecho en cualquier momento para permitir la expansión de la aplicación, y hay una opción ilimitada que le proporciona la máxima flexibilidad y expansión.
La selección de componentes y funciones que se deben activar y utilizar en el proyecto se realiza en el momento de la programación con
FactoryTalk® Optix Studio™
.
FactoryTalk® Optix™
Runtime verifica que el número total de tokens que están asociados con todas las funciones activadas se encuentre dentro del límite de tokens del derecho adquirido.
Cada derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime se corresponde a un paquete de tokens de funciones (consulte Tokens de funciones), dentro del cual los diseñadores pueden seleccionar y activar las funciones necesarias para desarrollar una aplicación.
Ejemplos de funciones que afectan al tamaño de la aplicación:
  • Conexiones del controlador
  • Múltiples clientes web
  • Alarmas
  • Receta
  • Informes PDF
  • Registro de datos
  • Conectividad de base de datos
  • Conectividad de OPC UA
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal