Control de versiones con la recuperación ante desastres de FactoryTalk AssetCentre

FactoryTalk®
AssetCentre (FTAC) monitoriza su sistema de automatización de fábrica y proporciona herramientas centralizadas para minimizar el tiempo de inactividad debido a acciones no autorizadas o dispositivos que fallan, y gestiona el ciclo de vida de los dispositivos de hardware
Rockwell Automation®
en el sistema.
Puede utilizar la función de recuperación ante desastres (DR) de FTAC para realizar copias de seguridad, comparar y restaurar aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
implementadas en dispositivos de destino con
FactoryTalk® Optix™
Runtime (Incorporado), y equipos y dispositivos de destino con FactoryTalk Optix Runtime (Software).
Esta función requiere
FactoryTalk®
AssetCentre versión 16 o posterior con la licencia de recuperación ante desastres. Debe tener el cliente de escritorio FactoryTalk AssetCentre para utilizar la recuperación ante desastres. Un activo FactoryTalk Optix Runtime (Incorporado) requiere una configuración adecuada de la información de direccionamiento y la configuración de seguridad. Un activo
FactoryTalk® Optix™
Runtime (Software) requiere una configuración adecuada de la información de direccionamiento.
Cuando utilice DR para programar copias de seguridad automáticas, el sistema compara sus archivos de copia de seguridad
FactoryTalk® Optix™
(.OPTIXZ) con los archivos de línea base protegidos. Un informe de comparación le notifica si se detectan cambios no autorizados o inesperados.
FTAC Archive almacena copias de seguridad versionadas para auditorías y reversiones. Si DR detecta un problema, puede restaurar su proyecto
FactoryTalk® Optix™
a un estado correcto conocido. Simplemente recupere el archivo .OPTIXZ de FTAC Archive, importe el archivo a
FactoryTalk® Optix™
(versión 1.6 o posterior) o
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime, y vuelva a implementar en su ordenador o dispositivo de destino de tiempo de ejecución.
Para comenzar con la recuperación ante desastres de
FactoryTalk®
AssetCentre, consulte
Guía de obtención de resultados de AssetCentre
FactoryTalk®
, publicación FTAC-GR002
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal