Derechos de
FactoryTalk® Optix™
Runtime

En esta sección se explica el proceso de compra, asignación y activación de un derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime. Sin un derecho, un
FactoryTalk® Optix™
Runtime se ejecuta en una demostración de 2 horas y se apaga automáticamente
IMPORTANTE: Para limitar el acceso al firewall de su aplicación solo al derecho en el servidor
FactoryTalk® Hub™
, le recomendamos que agregue el servidor a la lista de permitidos. (*.cloud.rockwellautomation.com).
  1. Para adquirir un derecho de
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime, siga las instrucciones de Adquirir un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro, pero seleccione el paquete de derecho de
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime adecuado.
    CONSEJO: Los derechos de
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime se pueden adquirir como suscripción o como perpetuos con mantenimiento. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local de Allen-Bradley o con la oficina de ventas de Rockwell Automation.
  2. Para asignar el derecho de Runtime, siga las instrucciones de Asignar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro a su organización, pero seleccione el derecho de
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime.
  3. Los pasos para activar o actualizar un derecho en un equipo o Dispositivos de destino dependen del tipo de dispositivo y de si el dispositivo está en línea o fuera de línea.
Dispositivos en línea de FactoryTalk Optix
Esta imagen muestra ejemplos de dispositivos en línea en una aplicación FactoryTalk Optix.
Dispositivos fuera de línea de FactoryTalk Optix
Esta imagen muestra ejemplos de dispositivos fuera de línea en una aplicación FactoryTalk Optix.
Actualizaciones de derechos de
FactoryTalk® Optix™
Puede ser necesaria una actualización de su derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime, por ejemplo, si debe acomodar un equipo con una capacidad mayor. Para ello, agregue un derecho de actualización en el equipo o dispositivo que emplee
FactoryTalk® Optix™
Runtime.
CONSEJO: Las actualizaciones solo están disponibles con licencias perpetuas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal