Activar o actualizar el derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime en dispositivos de destino fuera de línea con Optix incorporado

Para activar o actualizar un derecho en un dispositivo de destino fuera de línea, utilice un equipo en línea para recuperar la información de la clave de derecho y, a continuación, instale el derecho en el dispositivo fuera de línea. También debe instalar el Entitlement Manager tanto en el dispositivo fuera de línea como en el equipo en línea como parte de la instalación de Runtime Tools.
La descarga de las Runtime Tools está disponible en la página de inicio de
FactoryTalk® Optix™
en
FactoryTalk® Hub™
(es necesario iniciar sesión).
Complete los siguientes pasos cuando utilice Dispositivos de destino en el que se incluya una licencia inicial, como
OptixPanel™
,
OptixEdge™
o EECM.
  1. Compre el derecho o la actualización y asígnelo a su organización tal y como se describe en Asignar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro a su organización.
  2. Inicie sesión en
    FactoryTalk® Hub™
    , seleccione la organización adecuada y haga clic en el icono
    FactoryTalk® Optix™
    .
    Seleccione FactoryTalk Hub para acceder a la página web de FactoryTalk Optix.
  3. Cree un archivo de solicitud de activación (.req) en el dispositivo fuera de línea.
    1. En el dispositivo de destino de Runtime como
      OptixPanel™
      ,
      OptixEdge™
      o Embedded Edge Compute, acceda al System Manager. Para acceder al System Manager, introduzca la dirección IP del dispositivo de destino de Runtime en el explorador web.
    2. En el cuadro de diálogo Bienvenido (Welcome), escriba el nombre de usuario y la contraseña, y seleccione Continuar (Continue).
    3. Cuando aparezca el System Manager, haga clic en FT Optix en el lado izquierdo de la pantalla.
      Pantalla inicial en el FactoryTalk OptixPanel Device Manager.
    4. Desplácese hasta la sección Derecho (Entitlement) y seleccione Fuera de línea (Offline).
      Haga clic en Fuera de línea (Offline) en el FactoryTalk Optix System Manager.
    5. Copie la clave de derecho de 25 caracteres. La clave de derecho es necesaria para activar o actualizar el derecho. Introduzca la clave de derecho y seleccione Crear (Create).
      Ventana de solicitud de activación de derecho de exportación
    6. Asigne un nombre al archivo de solicitud de activación (.req) y seleccione Guardar (Save), y, a continuación, Aceptar (OK).
      CONSEJO: Le recomendamos utilizar la clave de derecho como el nombre de archivo.
  4. Utilice la unidad USB o la tarjeta MicroSD para transferir el archivo de solicitud de activación (.req) al equipo en línea.
    1. En el equipo en línea, abra el Entitlement Manager y seleccione En línea (Online).
      Esta imagen muestra dónde hacer clic en En línea (Online) en el FactoryTalk Optix Entitlement Manager.
    2. Seleccione Activar un derecho de un dispositivo diferente (Activate an entitlement for a different device). Seleccione Siguiente (Next).
      Seleccione activar un derecho para un dispositivo diferente.
  5. Cree un archivo de derechos activado en el equipo en línea.
    1. Busque el archivo de solicitud de activación (.req) que ha copiado en el equipo en línea. Seleccione Abrir (Open) y, a continuación, Activar (Activate).
      Active un derecho para un dispositivo diferente en el FactoryTalk Optix Entitlement Manager.
      Se abre una ventana del Explorador de archivos para guardar el nuevo archivo de derecho activado (.ent).
    2. Acepte el nombre de archivo, seleccione Guardar (Save) y, a continuación, Aceptar (OK).
  6. Utilice la unidad USB o la tarjeta MicroSD para copiar el archivo de derecho activado (.ent) al equipo utilizado para acceder al System Manager del dispositivo de destino con Optix incorporado.
    1. En el dispositivo de destino de Runtime como
      OptixPanel™
      ,
      OptixEdge™
      o Embedded Edge Compute, acceda al System Manager. Para acceder al System Manager, introduzca la dirección IP del dispositivo de destino de Runtime en el explorador web.
    2. En el cuadro de diálogo Bienvenido (Welcome), escriba el nombre de usuario y la contraseña, y seleccione Continuar (Continue).
    3. Cuando aparezca el System Manager, haga clic en FT Optix en el lado izquierdo de la pantalla.
      Pantalla inicial en el FactoryTalk OptixPanel Device Manager.
    4. Desplácese hasta la sección Derecho (Entitlement) y seleccione Fuera de línea (Offline).
      Haga clic en Fuera de línea (Offline) en el FactoryTalk Optix System Manager.
    5. Seleccione Instalar un archivo de derechos ya activado (.ent) en este dispositivo (Install an already Activated Entitlement file (.ent) into this device). Seleccione Siguiente (Next)
      Haga clic en Fuera de línea (Offline) en el FactoryTalk Optix Entitlement Manager.
    6. Busque el archivo de derecho activado (.ent) que ha copiado. Seleccione Abrir (Open) y, a continuación, Aceptar (OK).
      El Entitlement Manager ahora muestra el derecho instalado.
El derecho está ahora instalado y activado en el dispositivo de destino de Runtime fuera de línea. En el equipo en línea, vuelva a la página de inicio de
FactoryTalk® Optix™
y consulte los Derechos de organización para ver y confirmar la fecha de activación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal