Activar o actualizar el derecho de FactoryTalk® Optix™ Runtime en equipos fuera de línea
FactoryTalk® Optix™
Runtime en equipos fuera de líneaPara activar un derecho en un equipo fuera de línea, use un equipo en línea para recuperar la información de la clave de derecho y, a continuación, instale el derecho en el equipo fuera de línea. También debe instalar el Entitlement Manager en los equipos fuera de línea y en línea como parte de la instalación de las Runtime Tools.
La descarga de las Runtime Tools está disponible en la página de inicio de
FactoryTalk® Optix™
en FactoryTalk®
Hub™
(es necesario iniciar sesión).Complete los siguientes pasos cuando utilice un equipo personal o un equipo industrial
ASEM™
6300 que ejecute Windows®
y no esté conectado a la red.- Compre el derecho o la actualización y asígnelo a su organización tal y como se describe en Asignar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro a su organización.
- Si aún no lo ha hecho, utilice una unidad USB para copiar el paquete de instalación de Runtime Tools en el dispositivo de destino fuera de línea y ejecute el archivo .exe.
- Inicie sesión enFactoryTalk® Hub™, seleccione la organización adecuada y haga clic en el iconoFactoryTalk® Optix™.
- Vaya a Derechos (Entitlements) > Derechos de la organización (Organization entitlements) y confirme que el derecho se ha asignado a la organización.

- Copie la clave de derecho de 25 caracteres. La clave de derecho es necesaria para activar o actualizar el derecho.

- En el equipo fuera de línea, abra el Entitlement Manager y seleccione Fuera de línea (Offline).

- Seleccione Exportar una solicitud de activación de derecho para este dispositivo a un archivo (Export an entitlement Activation Request for this device to a file). Seleccione Siguiente (Next).

- Introduzca la clave de derecho y seleccione Crear (Create).

- Asigne un nombre al archivo de solicitud de activación (.req) y seleccione Guardar (Save).CONSEJO: Guarde el archivo en una ubicación que sea fácil de recordar, como el escritorio. Le recomendamos utilizar la clave de derecho como el nombre de archivo.
- Copie el archivo de solicitud de activación del equipo fuera de línea en el equipo en línea.
- En el equipo en línea, abra el Entitlement Manager y seleccione En línea (Online).

- Seleccione Activar un derecho de un dispositivo diferente (Activate an entitlement for a different device). Seleccione Siguiente (Next).

- Busque el archivo de solicitud de activación (.req) que ha copiado en el equipo en línea. Seleccione Abrir (Open) y, a continuación, Activar (Activate).
Se abre una ventana del Explorador de archivos para guardar el nuevo archivo de derecho activado (.ent). - Acepte el nombre de archivo, seleccione Guardar (Save) y, a continuación, Aceptar (OK).CONSEJO: Guarde el archivo en una ubicación que sea fácil de recordar, como el escritorio.
- Vuelva a copiar el nuevo archivo de derecho en el equipo fuera de línea.
- En el equipo fuera de línea, abra el Entitlement Manager y seleccione Fuera de línea (Offline).

- Seleccione Instalar un archivo de derechos ya activado (.ent) en este dispositivo (Install an already Activated Entitlement file (.ent) into this device). Seleccione Siguiente (Next).

- Busque el archivo de derechos activados (.ent) que copió en el equipo en línea y seleccione Abrir (Open).
- Seleccione Importar (Import).
El Entitlement Manager muestra el derecho instalado. El equipo fuera de línea ahora reconoce el derecho deFactoryTalk® Optix™Runtime.
Entregue su opinión