Cuadro de diálogo Definición del dispositivo
Utilice el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para modificar las propiedades o definir nuevos relés de seguridad de Guardmaster. Se puede monitorizar un máximo de seis relés. Las selecciones definen el tipo de datos definido por el dispositivo. Puede descargar tipos de datos definidos por el dispositivo actualizados de la web.Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión