Definición del dispositivo - carga

Use
Upload
para ejecutar una configuración de interfaz Ethernet 440R. Puede actualizar una configuración seleccionando
Upload
y seleccionando la ruta en la que está presente la configuración de 440R en el cuadro de diálogo
Upload - Path Selection
.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal