Definición del dispositivo: eliminar dispositivo
Puede eliminar cualquier relé configurado haciendo clic con el botón derecho en el nombre del relé y seleccionando
Eliminar dispositivo
en el menú contextual. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Seleccione Sí
para eliminar el relé.Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión